结果:找到"蓝牙遥控 arduino",相关内容476条
  • 求助帖,,晾衣架遥控器
  • 各位大佬,电动晾衣架是红外信号还是射频信号啊,射频信号有没有开源的板子啊~家里墙上的面板总是要拆下来装电池烦死了
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 射频器 红外 发帖人:x8ank 发帖时间:2023-02-25 11:27:00
  • PHY6222蓝牙5.2的SOC芯片可以兼容替代PHY6202和PHY6212
  • 大家都很熟悉NORDIC的nRF52832是个非常优秀的作品,而作为替代nRF52832的一款产品,PHY6222也很可以啊PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SOC,低功耗5.2 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-29 15:55:00
  • 【超乎想象的低成本蓝牙芯片】理疗仪│电子秤│蓝牙遥控器│血氧仪│无人售货机│灯控
  • 数据广播蓝牙遥控器解决方案只需采用巨微MG127搭配低成本MCU和少数外围被动器件,即可实现BLE遥控、蓝牙键盘、电动牙刷、蓝牙电子秤、LED灯、TWS耳机等数据传输规格书下载:AN-MG127-V13.pdfDS-MS1586-V1.0.pdfDS-MS1581-V1.0.pdfDS-MS1793S_v1.2.pdf样品/开发板/Demo板提供咨询热线——13751192923(微信同号)我司针对物联网应用提供一整套灵活多样的产品解决方案,包括蓝牙芯片和MCU+蓝牙二合一芯片以及32位MCU单片机产品解决方案。我们提供软硬件技术吃支持,搭建简单、快速和高效的物联网应用开发平台。可为客户定制...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 上海巨微 芯片 器 MG127 MG123 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-19 14:29:00
  • PHY6202PCB原理图技术参考资料
  • 智能穿戴领域日新月异,从以前智能手环用的进口NORDIC、TI、Dialog方案都替换成BK、汉天下,泰凌微等等,不过目前来看手表的市场,还是给NRF52832/52840占领居高的位置。今天小编主要是给大家说一款低功耗蓝牙4.0,5.0的芯片方案,不仅性能各方面超越其他国产品牌,也能替代目前市场最火的NORDIC方案先给大家介绍下蓝牙4.0的这款奉加微PHY6202这是一款具有高灵活性的超低功耗芯片。同时支持低功耗蓝牙、蓝牙4.0、ZigBee、谷歌Thread、Mist等多种通信协议,面向智能终端周边设备、智能语音、智能家居、智能制造、智能交通等应用。内部使用一颗32位ARM®Corte...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:22:00
  • PHY6212是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片
  • 这是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载32位ARM®Cortex™-M0CPU,配备138KSRAM/RetentionSRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE功能。同时,其串行外围设备IO和集成应用程序IP也将为客户带来低成本的优势支持SIG-MESH多种特性Friend节点LowPower节点Proxy节点Relay节点两款芯片的应用领域除了今天聊的智能手表以外,更多可参考:蓝牙室内导航,智能家居,智能楼宇,医疗健康,运动健身,智能工业,零售支付,信息安全,数据传输,远程控制,个人外设及物联网(IOT)PHY6212_BLE_SoC_Dat...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:05:00
  • IN612L具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片
  • IN612L是Inplay公司的SWIFTRADIOTMSOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。该芯片内置32bitARMCortex-M4FCPU支持浮点运算;内部包含256KROM,512KFlash以及64KBSRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间.该芯片内部增加数字加速引擎...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 16:47:00
  • 蓝牙遥控智能小车基于arduino平台
  • 本文章是有一定arduino基础的同学,DIY爱好者推荐阅读(或者想通过蓝牙遥控的同学参考)经过我们社团的努力我们在两个星期时间内我们自己在参考晚上的资料和论坛,社区的资料,我们自己编写程,在经历多次失败后,我们终于成功了。不多说了现在需要准备东西:一个arduino主板(必需品),蓝牙模块一个,电池,驱动模块,还有电动机配件就不一一介绍。arduino智能小车电路图。蓝牙模块得作原理。蓝牙模块收到指令后,通过串口传递给arduionu,由arduion对4个直流电机作用,相应的控制小车左右两个驱动能分别用4个直流电机驱动,我们电机什么是PWM调速,arduino版的8,9,10,11分别为...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-12-02 15:29:00
  • 蓝牙遥控程序基于arduino
  • 本文章是有一定arduino基础的同学,DIY爱好者推荐阅读(或者想通过蓝牙遥控的同学参考)经过我们社团的努力我们在两个星期时间内我们自己在参考晚上的资料和论坛,社区的资料,我们自己编写程,在经历多次失败后,我们终于成功了。不多说了现在需要准备东西:一个arduino主板(必需品),蓝牙模块一个,电池,驱动模块,还有电动机配件就不一一介绍。arduino智能小车电路图。蓝牙模块得作原理。蓝牙模块收到指令后,通过串口传递给arduionu,由arduion对4个直流电机作用,相应的控制小车左右两个驱动能分别用4个直流电机驱动,我们电机什么是PWM调速,arduino版的8,9,10,11分别为...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 程序 arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-11-29 22:31:00
  • 四旋翼飞行器NRF无线/WIFI/蓝牙/体感遥控手柄
  • 这个是我自己制作四旋翼飞行器的时候自己画的一个多功能遥控手柄,因为我自己学习的时候是购买的正点原子的minifly进行学习,所以画这个手柄的时候直接参考的minifly的遥控器。根据我个人使用的一些体验不足之处进行了改进,比如原版的遥控器的OLED和NRF24L01+是贴片的,我把这些改成了直插的,因为设计成贴片的会大大增加焊接难度,而且像NRF这种进行通信传输的模块设计难度比较大,需要考虑的因素太多,焊接的时候,细微的差别都会导致工作异常。利用直插的接口,还可以插上带增益天线的NRF24L01+模块,增强遥控距离。同时更改了原版的SWD接口,改为2.54的排针,方便大家利用自己的仿真器进行...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 手柄 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-29 21:21:00
  • 超低功耗无线应用方案
  • nRF52832及nRF52840片上系统功能概述nRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARMCortex-M4FCPU,具有512kBflash及64kBRAM。片上集成的2.4GHz无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4GHz私有协议栈。同时无线通信与nRF51系列,nRF24L及nRF24AP产品系列兼容。nRF52832硬件上支持最新推出的蓝牙5.0协议规范(相比于蓝牙4.0具有更高的无线数据传输速率,更大的传输距离等特点)...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: